结果:找到"NXP BLE",相关内容30条
- HS6621CG低功耗调试开发资料
- HS6621CG低功耗调试低功耗蓝牙产品HS6621,实际调试结果在5-7个uA左右低功耗外设控制标志位昂瑞微.pdf
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 低功耗蓝牙 BLE 发帖人:动能1234 发帖时间:2022-12-27 14:57:00
- CI24R1与SI24R1区别开发资料
- 功率对比:NRF24L01P最大射功率是0dBmSI24R1最大射功率是7dBmCI24R1最大射功率是10dBm关断功耗对比:NRF24L01P关断功耗是1.5uASI24R1关断功耗是1uACI24R1关断功耗是2-3uA接收灵敏度:NRF24L01P接收灵敏度-85dBm@2MHzSI24R1接收灵敏度-83dBm@2MHzCI24R1接收灵敏度-83dBm@2MHz发射模式下功耗(0dBM)NRF24L01P发射功耗11.3mASI24R1发射功耗12mACI24R1发射功耗18mAHzSI24R1和NRF24L01P都支持四线SPI接口CI24R1仅支持三线SPI接口封装对比:SI...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4G BLE, 发帖人:动能1234 发帖时间:2021-06-24 10:59:00
- 蓝牙芯片NRF51822与NRF52832的性能对比
- 1功耗方面:nRF52832更是在nRF51822的基础上简直将功耗降低了一半2更好的RF体现,主要是发射功率和接纳敏感度更好。发射功率,他哥俩适当,都是+4dbm,nrf52832的灵敏度是-96dbm,nrf51822的接纳灵敏度是-93dbm。3更强的处理才能,nrf52832的处理器M4F,Cortex-M4F增加一个(浮点运算单元)FloatingPointunit,浮点运算单元可以用来敷衍更多的运算要求。nrf51822选用的仍是Cortex-M0内核。Cortex-M0内核是低功耗的内核,它合适收集传感器数据,在运转算法方面不及Cortex-M4F。4支撑更多的RAM和Flas...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙 芯片 NRF51822 NRF52832 BLE NORDIC 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-09-03 16:23:00
- (新品)九九物联AFM201T-EVB上手指南
- AFM201T-EVBUSERGUIDEAFM201T-EVB上手指南简述九九物联根据市场需求推出WiFi+BLE产品,为了解决配网兼容性的痛点,采用标准的蓝牙配网,为了解决本地控制的通畅性,可切换为标准的蓝牙协议GATT实现profile配置。AFM201T-EVB作为模块的辅助衍生产品,支持模组的全引脚引出,通用的MicroUSB接口提供5V电压输出,用户可以通过USB转TTL进行固件更新,可以监控模组的debug打印信息。1材料准备硬件:A.MicroUSB供电线一根;B.杜邦线三根C.USB转TTL串口工具一个D.跳线帽或者镊子一个软件:A.PC上使用串口调试工具(推荐使用Secur...
- 所属专栏: 其他新品分享 标签: 九九物联 ,AFM201T,WIFI+BLE,99iot, 发帖人:九九物联SZ 发帖时间:2019-07-15 13:14:00
- 基于i.MX8QM最优化的ARM版本升级解决方案
- 【导读】近年来,ARM在移动端异军突起,称霸多年,在x86在内存容量、I/O和处理性能不成比例时,ARM处理器的表现更加合格,ARM处理器的ISA复杂程度要低很多,开放成本也要低。ARM厂家针对许多应用环境切入市场的ARM架构,获得许多X86客户信赖。那么怎样从X86升级到ARM系统将成为持续一段时间的课题。Android是一种基于Linux的自由及开放源代码的操作系统,主要使用于移动设备,如智能手机和平板电脑,依靠其优秀的人机交互,为大众而喜欢。X86是由Intel推出的一种复杂指令集,用于控制芯片的运行的程序,现在X86已经广泛运用到了家用PC(机箱+xx主板+xx电源+xx处理器+(光...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: NXP ARM 发帖人:瑞迅科技嵌入式 发帖时间:2019-03-22 11:57:00
- CH9145蓝牙以太网网关方案
- 简介蓝牙以太网网关单芯片方案,快速实现蓝牙设备和TCP/IP网络之间的互通,帮助您将蓝牙设备连接至互联网,实现远程控制或数据采集,即使你不在家里,也可以通过手机、平板或PC等,从千里之外控制家中的蓝牙设备。网关无需编程,支持网口和蓝牙配置。此外,CH9145还支持UART、ADC、GPIO等接口的扩展,让更多的传感器等连接网关入网。应用框图功能特点高集成度单芯片解决方案,蓝牙数据和以太网数据之间的相互传输低功耗蓝牙符合BLEV4.2规范10M以太网接口,内置TCP/IP协议栈无需编程,实现蓝牙设备快速接入互联网支持蓝牙和以太网配置支持多路GPIO,实现远程开关量控制支持一路ADC采集,可以通...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 沁恒 WCH 蓝牙 CH9145 网关 BLE 发帖人:WCHCN 发帖时间:2019-01-24 15:29:00
- NXPKW35KW36
- NXP的两款KW35和KW36,在低功耗蓝牙领域运用很广泛,麻烦提供相应的库文件,好方便我们提取,设计。谢谢
- 所属专栏: 技术交流 标签: NXP BLE 发帖人:Leontang 发帖时间:2019-01-09 14:22:00
- BLE/Zigbee双模无线MCUCH579
- 概述:CH579是集成BLE和ZigBee双模无线通讯的ARM内核32位微控制器。片上集成低功耗蓝牙BLE通讯模块、ZigBee通讯模块、以太网控制器及收发器、全速USB主机和设备控制器及收发器、段式LCD驱动模块、ADC、触摸按键检测模块、RTC等丰富的外设资源。芯片框图:特点:32位ARMCortex-M0内核,最高40MHz系统主频内置32KSRAM,250KBCodeFlash,2KBDataFlash,4KBBootLoader,支持ICP、ISP和IAP,支持OTA无线升级蓝牙BLE和ZigBee双模,BLE兼容BluetoothLowEnergy4.2规范,ZigBee兼容IE...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙 BLE Zigbee WCH MCU CH579 发帖人:WCHCN 发帖时间:2018-11-30 15:41:00
- 推荐一款低功耗蓝牙(BLE--BluetoothLowEnergy)串口透传IC
- 低功耗蓝牙(BLE--BluetoothLowEnergy)IC产品特性:供电:2.2~3.6V供电工作温度:0°Cto70°C存储温度:-50°Cto125°C内置LDO工作电流:2mA睡眠电流:<20uA关机电流:<350nA2级低功耗模式:睡眠模式(SleepMode)及断电模式(PowerDownMode)整合高性能的射频及调制解调器(MODEM),接收器(RX)支持超过75dB的可编程增益,感度(Sensitivity)可高达-90dBm。只要透过串行外设接口(SPI)或通用异步收发传输器(UART),即可进行BLE的透传工作封装:32-pinQFN(4mmx4mm)小...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: BLE 串口透传 发帖人:凡凡 发帖时间:2017-10-14 21:32:00
返回